CPWB23--WW-ENG-Panduit FlexFusion Next-Gen_Landing Page Banner_1280x240px_150dpi.jpg

La nouvelle baie flexible et évolutive FlexFusion™

Les baies FlexFusion™ offrent une plateforme universelle unique pour tous les types de data centers et de besoins de service, notamment les data centers hyperscale, Edge et multilocataires. Construites avec la meilleure charge pondérale de leur catégorie (3 500 lb) et des portes avec un débit d'air maximal de 80 %, FlexFusion™ peut optimiser tous vos défis liés à l'installation de baies. Qu'il s'agisse de serveurs, de réseaux ou d'applications hybrides, les baies FlexFusion™ offrent des performances permettant à vos réseaux de fonctionner de manière optimale. L'implémentation de FlexFusion™ propose :

  • Un outil de configurattion tpour sélectionner une baie standard ou préconfigurée clé en main.
  • Une conception entièrement intégrée sans utilisation de fils de mise à la terre.
  • Des rails d'équipement à écrou-cage avant et arrière réglables
  • Plusieurs options de gestion des câbles sans outil.

La gamme FlexFusion™ XGL :

Nous avons élargi notre gamme d'armoires pour y inclure les FlexFusion™ XGL. Celles-ci constituent le choix privilégié pour les applications qui nécessitent une flexibilité maximale dans le déploiement des datacenters, d'entreprises ou de colocations. Il est possible de faire une sélection parmi les 16 modèles préconfigurés qui fournissent une solution d'armoire simple et rentable.

Bénéfices de l'armoire FlexFusion™ XGL :

  • Rentable : préconfigurée avec des portes perforées à 80 %, des panneaux latéraux, des roulettes et 1 jeu de support de montage PDU.
  • Simple à commander : 16 références dédiées
  • Délai de déploiement plus rapide : fabriquée en Europe pour une livraison plus rapide.
  • Stabilité : charge statique de 3500 LBS
  • Diminue l'obstruction des allées : Ouverture de la porte à 170 degrés
G-RKXG7222BS--INDR-O-HIR-ENG.jpg
FlexFusion XGL Cabinet in Black and White

Vidéo Baie FlexFusion™

Workers in front of oil platform
Stronger than the Competition

We have performed various testing to assure that Pan-Steel Stainless Steel Cable Ties outperform its competitors in tensile strength, reliability and low thread force. Stainless Steel cable ties are the industry’s standard in harsh environment bundling applications where installation needs to be fast and reliable. The locking ball mechanism locks the tie in place once the body is threaded through the head, creating a secure lock. Panduit has tested our metal locking ties to prove our design superiority and performance.

For more information on Pan-Steel Stainless Steel Solutions, visit our landing page here: Stainless Steel Cable Ties & Cable Management - Panduit.
Or take a look at our Pan-Steel Stainless Steel Cable Ties-Competitive Testing Flyer

image of an electrical worker electrocuted by an electric shock
Safety for Everyone

It is very important for everyone's safety to make sure that the power is off before opening an electrical device or cabinet and starting work.

But how can one be sure that the circuit is de-energized?

What if, the only acceptable method is a complex testing procedure that may expose the worker and others to the very hazard that needs to be avoided? Panduit has the right solution with VeriSafe 2.0 - an absence of voltage tester (AVT) - that lets you prove the circuit is de-energized.

Learn more about our new voltage-free testing solution.
Go to the VeriSafe 2.0 Landing Page.

Atlona - a Panduit Company

image of a smart conference room with people in the room and somewhere else

Smart Conference and Meeting Rooms

The trades of modern building technology are merging under the umbrella of automation. This also applies to professional audio-video (AV) solutions, such as those used in conference and meeting rooms. Here, too, the trend towards increasingly efficient building utilization plays a role. In this article, you can learn about the product solutions Atlona can offer to help you create a smart and efficient building.

Read the article here